Zur Vermeidung von Diebstählen an Verkaufstre-sen, Regalen oder Vitrinen können diese mittels einer Sensorik-Kombination aus RFID Interrogato-ren und Antennen sowie Laserdetektoren von SICK abgesichert werden. Verlässt die autorisierte Person den Verkaufstresen, wird der Sensor aktiviert. Der Bereich kann zum einen über ein horizontales Feld abgesichert werden. Tritt eine nicht autorisierte Personen hinter den Verkaufstresen (Zutrittsschutz), wird diese zuverlässig identifiziert und ein Alarm wird ausgelöst. Zudem kann der Verkaufstresen über ein vertikales Feld abgesichert werden (Eingriffsschutz), sodass es nicht möglich ist, über den Verkaufstresen zu fassen, ohne einen Alarm auszulösen. Damit ist ein frühzeitiges Erkennen möglich und die Reaktionszeit wird erhöht. Zusätzlich kann eine Kamera zur Verifizierung und Beweismittelsicherung eingesetzt werden.
- Tags
-